This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:使用 AGC 时、ADC 通道音量可以#39;t 工作

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028382/tlv320aic3204-adc-channel-volume-can-t-work-when-using-agc

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

在这里、我有一位客户想要在 TLV320AIC3204中进行设计、并且在使用 AGC 时遇到一些问题。

他们发现、当同时使用 AGC 时、ADC 通道音量无法工作。

他们尝试将麦克风音量设置为20dB 或-12dB、但这两种设置之间没有区别。

这是合理的吗? 或者、我应该首先检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否先告诉我这些故障寄存器的状态?

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卡森

    P1 R62 = 0x1

    P0 R36 = 0x6c

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    很抱歉、我是第一次问这个问题的、但是否可以为我提供所有寄存器设置?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AIC3204_5F00_reg_5F00_dump.txt

    尊敬的卡森:

    请参考此内容。

    再次感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供此信息、我将在下周早些时候向您介绍。

    -卡森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    因此、在寄存器86中、您禁用 AGC 迟滞、但在寄存器87中也尝试设置迟滞增益、这是否可以纠正并查看它是否会对问题产生影响?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的回复。

    但我对我们应该引用的寄存器的开关页感到困惑。  

    因为应用手册提到的是 page0、但客户的寄存器 Page0寄存器86为0xa0

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    是的、就是这些。 0xA0会禁用迟滞、但写入寄存器87的0x6c 会尝试将迟滞设置为与之相矛盾的特定值。