This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:关于立体声 BTL 输出至8 Ω

Guru**** 2513845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029998/tpa3221-about-stereo-btl-output-into-8-ohm

器件型号:TPA3221

您好!

关于8 欧姆立体声 BTL 输出,我的客户有疑问。

 

根据数据表中的7.8典型特性(BTL)、显示了 RL = 8 Ω 的数据。

但是、RL = 8欧姆的功率输出在7.6音频特性(BTL)中没有描述。

TPA3221能否在立体声 BTL 模式下支持 RL = 8 Ω?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taeo、

    TPA3221可以在 BTL 中支持8 Ω 电阻、而不会出现任何问题。

    此致、

    Luis