This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022164/pcm2912a-pcm2912a

器件型号:PCM2912A

我们如何在没有麦克风的情况下测试此 IC?

请告诉我们。 我们能否在同一个点连接所有 Vcc 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自信号 发生器的模拟信号 可 通过 4u7电容器连接到引脚16。 这可以替代麦克风

    VBUS 是电源(5V)。 芯片上的所有其它点(VCCA/VCCP/VCCL/VCCR/VDD) 由 IC 内的内部稳压器供电