This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:寄存器42、D1

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029596/tlv320aic3101-register-42-d1

器件型号:TLV320AIC3101

你好。

寄存器42的 D1的"0"定义如数据表第59页所示。 "电阻分压器"是否以黄色突出显示为内部电路? 还是外部电路? 设置为"1"有何区别?   

0:弱驱动输出共模电压由 AVDD 电源的电阻分压器生成。

谢谢!

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、上面提到的电阻分压器是一个内部电路。

    如果 D1位设置为"1"、则输出共模电压由内部带隙基准生成。 在"0"或"1"两种情况下的输出电平都应相似。

    两者之间的差异主要与噪声有关-使用带隙 方案(D1 ="1")的输出集通常用于减少电源上可能存在的噪声(D1 ="0")(例如 GSM 手机中的217Hz 噪声)耦合到音频信号路径中。

    此致、

    Sakshi