This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:线路输出的 SNR (差分)

Guru**** 2505905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017992/tlv320aic3101-snr-of-line-out-differential

器件型号:TLV320AIC3101

各位专家、您好!

客户在线路输出(差分)处测量 SNR、结果如下。
- SNR = 100dB、噪声(A 加权)=-94.8dBu

此结果是否合理? 客户想知道如何获得102dB (差分)。

客户表示如下。  
客户假设差分情况的信号电平为+6.02dB、噪声电平为+3.01dB。 (从单端角度来看。) 因此满量程为-0.8+6.02=+5.22dBu、噪声为-97.8+3.01=-94.79dBu、SNR 为100.01dB。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队中将有人从我们的印度团队那里了解这一点、然后返回给您

    最棒的

    Carson  

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    102db 的 SNR 规格假设满量程输入为 1.4vrms。  这对应于5.2dbU 的输入。使用 零数据时、测量空闲噪声 、可使用此值获取  

    SNR = 信号(dBu)-噪声(dBu)。

    您能解释一下客户陈述吗? 我对下面的文字理解不是很好。

    客户假设差分情况的信号电平为+6.02dB、噪声电平为+3.01dB。 (从单端角度来看。) 因此满量程为-0.8+6.02=+5.22dBu、噪声为-97.8+3.01=-94.79dBu、SNR 为100.01dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题:

    3.01db 是否添加到-97.8db 以解决转换器获取某些数据时产生的噪声?  

    您还可以尝试更改电流设置、如下所述。

    TLV320AIC3101可以在动态范围与功耗之间进行权衡。 可通过写入 PAGE 0、寄存器109的位 D7–D6来增大 DAC 动态范围。 默认情况下为最低 DAC 电流设置、而数据表中显示了动态范围。 增大电流可将 DAC 动态范围增大高达1.5dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    关于+3.01dB、客户在下面提到了评论。
    -差分噪声电压= SQRT (单端噪声^2 +单端噪声^2)= SQRT (2)*单端噪声。
    -20LOG (SQRT (2))= 3.01dB。

    客户将尝试您的建议。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay-San、您好!

    您是否愿意为上述差分噪声电压计算句子提供意见? 您是否会告诉您如何获得102dB SNR?

    如前所述、客户在没有输入数据的情况下测量了噪声级别、噪声级别为-94.8dBu。 因此 SNR 为5.2dBu-(-94.8dBu)=100dBu。 这就是客户希望了解是否可以实现 SNR = 102dB 的原因、寄存器设置除外、如下所述。
    ----------------------------
    TLV320AIC3101可以在动态范围与功耗之间进行权衡。 可通过写入 PAGE 0、寄存器109的位 D7–D6来增大 DAC 动态范围。 默认情况下为最低 DAC 电流设置、而数据表中显示了动态范围。 增大电流可将 DAC 动态范围增大高达1.5dB。
    ----------------------------

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwara - San,

    客户是否尝试设置? 他取得了什么成绩?  

    他是否希望在不使用此设置的情况下获得102db?

    此致

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay-San、您好!

    客户尚未尝试设置。  是的、如果102dB 是非常合理的值、客户希望在不使用此设置的情况下获得102dB。 或者、如果您可以说差分配置的噪声级别为94.8dBu 是合理的(以下为客户评论是正确的)、客户将会理解该噪声级别。
    --------------------
    关于+3.01dB、客户在下面提到了评论。
    -差分噪声电压= SQRT (单端噪声^2 +单端噪声^2)= SQRT (2)*单端噪声。
    -20LOG (SQRT (2))= 3.01dB。
    --------------------

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为客户测量的-100dB SNR 是一个合理的值。 了解测试条件可能会对获得的结果进行微小更改、这一点很重要。

    我想说、如果客户希望获得更好的结果、可以尝试执行命令。