This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:TAS5822M DSP 参数设置数据

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029606/tas5822m-tas5822m-dsp-parameter-setting-data

器件型号:TAS5822M

请提供 TAS5822M 的 DSP 和硬件功能。 您能否提供以下各项的参数设置以供参考?
1.热折返:


2.尽量减少 EMI:
I.通过扩频最大限度地降低 EMI
二 通过通道间相移更大限度地降低 EMI
三 通过多器件 PWM 相位同步更大限度地降低 EMI

3.自动静音:
i. AUTO_MUTE_CTRL 寄存器
二 AUTO_MUTE_TIME 寄存器
三 AMUTE_DELAY 寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

       通常建议关闭 PPC3中的温度折返。 由于温度经常快速变化、此功能可能会导致问题。  

       2.例如 使用扩频

    W 58 6B 03 //启用扩展频谱

    W 58 6c 03 //SS_TRI_CTRL[3:0]0011、三角频率= 24kHz、

       

        使用相移

    W 58 53 01 //启用相移

       要实现 相位同步、请按照数据表的说明进行操作。

    3.自动静音  

    W 58 50 00 //自动将左右声道静音

    自动静音时间

    W 58 51 00 //左声道和右声道的自动静音时间均为11.5ms

    AMUTE_DELAY 寄存器

    W 58 52 ff //使用255 LRCK 延迟时间