This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:单声道扬声器。

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029757/tpa6132a2-the-mono-speaker

器件型号:TPA6132A2

大家好、

我的客户正在输入立体声信号、但单声道扬声器可以连接到输出端。
(例如、立体声扬声器连接是基本的。)

连接单声道扬声器并输入1kHz 的响亮声音时、会听到蜂鸣音。  
连接单声道扬声器且输入1kHz 的低频声音时、会听到1kHz 的声音。

这些正常操作吗?
如果 您有任何对策、请告诉我。

此致。
Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、我对您的描述不清楚、您能否添加一些图和信号捕捉以便更好地理解?
    您是否意味着无论输入如何、输出的振幅都是相同的? 您是否在伪差分输出中连接立体声输出?

    该器件的设计或特性并非用于在使用伪差分信号驱动输入时连接单声道扬声器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师