This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:数字麦克风配置和应用手册冲突

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017418/tlv320dac3203-digital-mic-configuration-and-application-note-conflicts

器件型号:TLV320DAC3203

对于 TLV320DAC3203器 件、我将使用 SLOS756B 产品规格(2018年12月)以及应用手册 SLAU434A (2019年2月)来配置与数字麦克风的使用。

请在应用手册(标记为"已恢复")中提供适用于数字麦克风的缺失寄存器的详细信息(例如0x12 NADC、0x13、mAdc、0x51 -(与0x50相混淆?)。 可能有勘误表或更新的应用手册?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与、我对此进行了研究、并在一天之内回复您。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有机会对 this....it's 提供一些反馈、那就太长了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉给寄存器名称带来不便、它似乎是在文档中设置寄存器映射后包含 PDM 功能、或者它是作为另一个未将 PDM 界面作为参考的设备使用的。

    在任何情况下、您仍然可以看到正确的值和名称、并使用 GUI 设置器件。
    GUI 在数字设置面板上提供对 ADC 时钟(NADC、mAdc)的控制。 您可以预期与 NDAC 和 MDAC 类似的设置、如您在时钟图中所见、您可以通过关闭 NADC 和 mAdc 为 ADC 使用 NDAC/MDAC 分频器、或者为它们加电并为 ADC 和 DAC 设置不同的时钟值:

    此外、您可以从音频输入面板设置 PDM 界面:

    最后一点、有一个示例可以在输出端使用 PDM 回送进行 PDM 麦克风回放:

    如果您有任何疑问、请告知我们、这些信息将帮助您使用 PDM 配置设备。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请告诉我们是否还有其他意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  问题现已解决、但不是很好、因为必须购买评估套件才能发现寄存器设置!