对于 TLV320DAC3203器 件、我将使用 SLOS756B 产品规格(2018年12月)以及应用手册 SLAU434A (2019年2月)来配置与数字麦克风的使用。
请在应用手册(标记为"已恢复")中提供适用于数字麦克风的缺失寄存器的详细信息(例如0x12 NADC、0x13、mAdc、0x51 -(与0x50相混淆?)。 可能有勘误表或更新的应用手册?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 TLV320DAC3203器 件、我将使用 SLOS756B 产品规格(2018年12月)以及应用手册 SLAU434A (2019年2月)来配置与数字麦克风的使用。
请在应用手册(标记为"已恢复")中提供适用于数字麦克风的缺失寄存器的详细信息(例如0x12 NADC、0x13、mAdc、0x51 -(与0x50相混淆?)。 可能有勘误表或更新的应用手册?
感谢你的帮助。
您好 Brian、
很抱歉给寄存器名称带来不便、它似乎是在文档中设置寄存器映射后包含 PDM 功能、或者它是作为另一个未将 PDM 界面作为参考的设备使用的。
在任何情况下、您仍然可以看到正确的值和名称、并使用 GUI 设置器件。
GUI 在数字设置面板上提供对 ADC 时钟(NADC、mAdc)的控制。 您可以预期与 NDAC 和 MDAC 类似的设置、如您在时钟图中所见、您可以通过关闭 NADC 和 mAdc 为 ADC 使用 NDAC/MDAC 分频器、或者为它们加电并为 ADC 和 DAC 设置不同的时钟值:

此外、您可以从音频输入面板设置 PDM 界面:

最后一点、有一个示例可以在输出端使用 PDM 回送进行 PDM 麦克风回放:

如果您有任何疑问、请告知我们、这些信息将帮助您使用 PDM 配置设备。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师