This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:满量程输入电压和中心电压的最小值和最大值

Guru**** 2813285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029184/pcm9211-min-and-max-values-of-full-scale-input-voltage-and-center-voltage

器件型号:PCM9211

您好!

请告诉我满量程输入电压和中心电压的最小值和最大值。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应于8月23日之前答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    满量程输入电压(VINL、VINR)为'0.6 * VCCAD' Vpp、其中 VCCAD 是 ADC 模拟电源电压。  VCCAD 的允许范围为4.5V 至5.5V。  中心电压为'0.5 * VCCAD' V

    如果 ADC 模拟电源电压为5V、则允许的满量程输入电压为0Vpp 至3Vpp 、以 2.5V 为中心、即 VINx 最小值为1V、最大值为4V。  

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakshi、

    感谢您的支持。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    感谢您的及时反馈!

    此致、

    Sakshi