This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:一些问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029260/tlv320aic3120-some-questions

器件型号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3111

尊敬的 TI 团队

请参阅下面的一些问题  

(1) MIC1LM 路由到数据表中所述的 M 或 P 输入混频器。 我不能在方框图下面微调 M 或 P 输入混频器,M 和 P 输入混频器的功能是什么?  

 

 (2)在数据表中、MIC1RP 路由到左/右输出混频器。 我想只有一个输出混频器。 方框图中的左右输出混频器是什么?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应于8月23日之前答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. MIC1LM 可被选为 进入 MIC PGA 的 P 端子的输入。 这可用作 Δ-Σ 单声道 ADC 的输入。 此设置由 第1页/寄存器48控制。

    相反、使用  第1页/寄存器49、MIC1LM 可用于 M 端子的 ADC 输入选择。

    因此、是 的 MIC1LM 是麦克风输入、可根据第1页/寄存器48和49中的选择路由到 M 或 P 输入混频器。

    混频器 由方框图中的 Σ 符号表示。 混频器的功能是"多路复用"、即在方框图中所示的输入之间进行选择、或对所有选定的输入进行"多路复用"。

    2. 您的观察结果是正确的。  使用  TLV320AIC3120中的第1页/寄存器35 D4位设置、可以将 MIC1RP 路由到仅左侧输出混频器。 TLV320AIC3120只有一个输出混频器可用于左通道。

    但是、可以使用 TLV320AIC3111 (来自 TLV320AI31xx 系列器件)中的第1页/寄存器35 D4和 D1设置分别选择将其路由到左输出或右输出混频器、从而实现左右输出混合选项。

    此致、

    Sakshi