This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M 上电复位澄清

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5754M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022341/tas5756m-tas5756m-power-on-reset-clarification

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5754MTAS5766M

您好、E2E、

我们将 TAS5756M (和 TAS5754M)用于客户的产品之一、 并希望 获得有关上电复位(POR)功能的一些说明。

数据表指出、在 POR 序列期间、寄存  器将保持其默认值、直到放大器在大约4ms 的时间内接收到有效的 MCLK、SCLK 和 LRCK/FS。 这似乎表示在 POR 过程完成之前不能进行 μ I²C 配置、因为寄存器将保持为其默认值。

在我们的实验中、我们能够在将 I²S 时钟流式传输到器件之前通过 I²C 对放大器进行编程、到目前为止、我们对放大器配置没有任何问题。

在优化系统启动顺序 以实现低功耗运行时、我们想知道为什么即使 不存在时钟也可以配置放大器。  

我们查看了 TAS5766M 数据表以比较 POR 功能、但没有提到时钟需要激活 才能   使寄存  器从其复位状态释放。

对这一点的任何澄清都可能对我们非常有用。

谢谢!

 -Diego Melendez Lopez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    I2C 配置下载只能在存在有效的 I2S 输入信号时进行。 此决策由器件的时钟树决定、如果您不遵循此指南、则存在器件问题的风险。

    此致、

    Luis