This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:符合 AEC-Q100标准

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA6211T-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017982/tpa6211a1-q1-aec-q100-quolified

器件型号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA6211T-Q1

您好!

 

TPA6211A1-Q1已用于汽车应用。

当查看最新的数据表 SBOS555E 时、删除了"AEC-Q100合格"一句。

但 PCN # 20190923001提到实际器件未更改、即使 SBOS555C 版本数据表被描述为"符合 AEC-Q100标准"。

那么、这种变化的主要原因是什么? 该器件一开始就不符合 Q1-100要求?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    有关 AEC-Q100标准器件、请参阅 TPA6211T-Q1。 它是用于此四级的"T"器件、另一个器件是以前的版本。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的评论。  

    我们已经了解到、在新设计中、我们应该使用增强型热性能封装器件 TPA6211T-Q1来满足 AEC-Q100要求。

    但是、我们的客户一直在使用 TPA6211A1-Q1、最初修订版 C 版本的数据表具有 AEC-Q100。

    1. 从 Rev.E 版本中删除 AEC-Q100的原因是什么?
    2. TPA6211A1-Q1热性能或电气参数自2019年起发生了变化?
    3. TPA6211A1-Q1和 TPA6211T-Q1是否使用相同的裸片、并且具有相同的电气参数?
    4. 由于 TPA6122T-Q1上的电源焊盘具有不同的尺寸、LF 是否发生了变化?
    5. 2016年修订版 D 数据表中的修改区域是什么?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    让我与我的团队一起仔细检查这些问题、然后返回。 将在下周初发送更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iavn-San、您好!

    有更新吗?

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    今天我计划花些时间来了解一下、最迟将在明天发送更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之山

    很抱歉耽误您的时间、结论是 TPA6211A1-Q1最初不应具有 AEC-Q100认证、这就是将其从数据表中删除的原因。
    TPA6211T-Q1现已完全符合 AEC-Q100标准、建议转换为 TPA6211T-Q1以用于汽车应用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    感谢你的答复。

    如果汽车客户已经填充了这些器件、那将会感到非常惊讶。

    我们将在今天通知客户、如果有进一步的问题、我们将与您联系。

    此致、

    Mochizuki