您好!
我尝试将 TPA3255 D 类放大器用于将以80-60kHz 正弦波驱动8欧姆负载的应用。 我知道该器件的带宽为100kHz、因此我认为该器件应该适合我的应用、并具有设计正确的 LC 滤波器。
我正在试验一个测试板、此测试板执行器件数据表第22页上的典型立体声 BTL 电路。 此设计使用的是截止频率为~40kHz 的二阶 LC 滤波器。 因此、对于我的应用、我需要修改此滤波器设计、以允许80-60kHz 正弦波通过。 我已经阅读了 TI 的 LC 滤波器设计应用手册"SLAA701A"。 在本文档中、我重点介绍了第12-14页的2类频率响应部分。 我还找到并使用了 TI 的"D 类滤波器设计器" Excel 文档、该文档非常有用。 这些计算表明、假设采用共模 BTL 滤波器设计、电感值为9uH 且电容值为0.281uF 的电容器适合100kHz 截止频率和8 Ω 负载。 但是、我不确定如何确定下面红色框中所示器件的正确值。 我也不理解两个串联3.3欧姆电阻器的用途、这两个电阻器随着频率的增加与负载并联。 我猜这个网络是 LC 滤波器设计的二阶部分?
对于我的应用、考虑到我将注入 TPA3255的正弦波的频率范围、我认为最好将 PWM 的频率增加到最大600kHz 值。 更高频率的 PWM 似乎是应用的最佳选择? 我认为这是通过在"freq_adj"引脚与地之间使用10K 欧姆电阻来实现的。
谢谢你
肖恩