This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2054D4A:TPA2054D4A

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320AIC3204, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017259/tpa2054d4a-tpa2054d4a

器件型号:TPA2054D4A
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100TLV320AIC3204MSP430G2553

该附件允许将 DAC 输出和环境麦克风混合(通过音量控制)到耳机。 这将允许用户通过音量控制将 DAC 输出与麦克风混合使用氛围和音乐的数量。 您的芯片将需要来自 DAC 的模拟输入(它具有该输入)、但我需要来自您的芯片没有的麦克风的另一个模拟输入。 然后、我想使用外部控制旋钮混合这些信号(麦克风和耳机)。 例如、在中、我们以逆时针位置启动旋钮、耳机被强调、当我们以相反的方向旋转时、您开始混合麦克风信号、直到只有麦克风才能到达全顺时针位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    根据您的说明、您需要两个模拟输入、一个用于 DAC、一个用于麦克风。 这两个信号是立体声还是单声道信号?
    如果它们是单声道、则可以为每个信号使用 L 和 R 输入。 如果需要两个立体声、我们 可以寻找具有更高通道数的其他替代产品。

    此外、我们的 DAC 或编解码器之一可能很有用、似乎您的系统中有 DAC、我们的转换器器件之一可以替代您在内部混合模拟输入的麦克风信号的 DAC。 TLV320DAC3100是一个实现此目的的选项、尽管您提到的混合功能需要是一些数字控制修改器件寄存器以相应地调整 DAC 和模拟输入增益。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

     感谢您提供信息。 那么、来自 DAC 的信号是立体声的、但它可以拆分为 L 和 R 校正、而不会失去"立体声"效果? 麦克风输入 为单声道...我将查看3100、但我将尝试保持其尽可能简单、并且部件和复杂性较低...

    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我不清楚您对立体声 DAC 的疑问、能否分享一个简单的方框图来解释您在通道、数字/模拟接口等方面的应用要求?

    谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的、这是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirinivas、

    我知道、因此您基本上需要3个通道。 我假设单声道麦克风输入将同时混合到 R 和 L 通道、对吧?
    让我仔细检查一下、看看在这种情况下还可以使用什么。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、

     是3个通道。 使用简单的开关、是否可以混合到两种模式、并选择仅将一端或另一端传输到另一端?

    谢谢、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我假设您需要某种旋钮来控制麦克风如何混合到 L 和 R 通道中、这可能需要额外的控制器件、例如 MCU。 大多数转换器和放大器都具有增益和混合控制、但几乎所有内容都是通过使用 SPI 或 I2C 命令的寄存器写入来设置的、很难找到直接的硬件控制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     您能否提供需要最少硬件的解决方案? 我之前没有进行过编码、那么使用 SPI 或 I2C 编码有多困难? 您推荐哪款 MCU? 最简单的显然...

    谢谢、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    让我为这一问题制定一个可能的解决方案、尽管由于我当前的工作量、我需要几天时间才能完成这一工作。 我将尝试在下周中旬之前发送一些更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢 Ivan、期待您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢 Ivan、期待您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sirinivas、

    只是一个问题、明天我将在星期三提供反馈(每次海报发布新回复时、我们都必须回复)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、

     您是否能够提出解决方案?

    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    可能的解决方案是 TLV320AIC3204。 您只需为器件配置发送一些 I2C 命令、并调整 DAC 增益以实现麦克风混合/平衡。

    我认为它的工作方式如下:

    • 红色路径是立体声模拟输入信号
    • 蓝色路径是单声道麦克风输入信号
    • ADC 和 DAC 之间的数字链路可用于混合、每个 DAC 增益可用于平衡。 DAC 上的增益调整需要手动设置为等效值、以保持立体图像

    如果您有其他问题、请告诉我、如果与技术资料无关、我将尝试向销售或营销团队的某个人咨询、以获得更好的支持。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、

     这听起来很棒! 以下是几个问题:

    1) 1)我是否能够使用两个电位计-一个用于左右平衡、另一个用于增益(混合多少麦克风信号)?

    2) 2)如果不能使用第二个电位计,我可以独立于该电路来控制它....

    3) 3)我不了解 I2C 命令、这种"易学"吗? 你们对此有任何教程吗?

    4)查看了数据表、它需要"主机处理器"、这是否仅用于设置芯片或我必须添加的另一个电路?

    5) 5)如果我希望大家生成 I2C 代码、您将为此服务收取什么费用?

    6) 6)红色和蓝色路径是否所有模拟输入都正确?

    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    在下面的问题上添加一些注释:

    • 对于 Q1和 Q2、这取决于控制的实现方式。 正如您所说的、使用电位计、在控制器中具有正确的代码。
    • 这取决于您决定使用的控制器、我不支持微控制器、但我知道 Launchpad 等非常有用的工具 、对于其中的一些套件、开发软件非常简单、并且基于 Arduino、 因此、可以通过一些方法来实现这种简单的操作、或许这可以为您的系统添加功能。
    • 是的、主机处理器是微控制器或任何其他能够通过 I2C 发送所需配置的器件
    • 我认为我们不会执行这类项目、除非它是已经发布的示例
    • 是的、红色和蓝色路径都是模拟输入/输出

    我试图考虑一些纯粹基于硬件的替代方案、但您可能需要的不仅仅是2个旋钮。 尽管我将麦克风输入连接到几个运算放大器以进行增益控制、但这些放大器的反馈电阻器是电位器。 两个电位器都通过机械方式连接到单个旋钮上、并且调整是互补的、例如。 当其中一个增加时、另一个减少。 这将执行系统的平衡部分。
    然后、第二级将左侧和右侧连接到您需要的任何放大器、并将每个运算放大器的输出从麦克风/平衡级连接到其各自的通道。 然后、您可以针对整个系统增益控制最后一级的增益。

    希望其中的一些内容有所帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、

     感谢您提供信息。 我确实想只使用运算放大器、但它不够灵活。  只是为了确保您没有编码教程? 此外、您能否推荐一款易于与此 IC 连接的控制器? 或者、您能给从控制器端这一点起可以帮助我的人打补丁吗?

    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    我知道的最简单的是 MSP-EXP430G2ET、您可以查看它、它也应该有一些示例代码、这与 Arduino UNO 非常相似。
    如果您遇到任何具体问题、您可以随时返回 e2e 并使用微控制器的器件型号进行发布、对于此电路板、该器件型号为 MSP430G2553。 负责团队将根据器件型号分配给您的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师