This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632增益电阻器选择注意事项。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029121/opa1632-opa1632-gain-resistor-selection-considertaion

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

我的 ctomer 需要修改有关如何选择增益电阻器以实现正确增益设置的命令。

除了可以根据两个电阻器的比率轻松计算出的增益之外、他还需要提供什么信息、以便我们提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     正确、可以使用提供的表通过比率计算增益。 我还建议使用 此处的 PSpice 或 Tina-TI 模型来仿真具有不同增益配置的电路。   

      在考虑射频和 RG 值时、我将按照下图显示单端到差分放大器。 此图考虑了输入源/信号发生器的阻抗。 如果不考虑、FDA 将在两个输出之间变化增益并降低性能、例如 CMRR。  

                                 

      此外、对于高速放大器、放大器输入和输出端的阻抗匹配也很重要。 这将最大限度地减少较高频率下的信号反射。 但是、该器件似乎位于我们高速放大器器件的低端、并且在音频应用中。 因此、这对于 kHz 信号而言不是一个关键问题。  

     这里有一些非常有用的应用手册、介绍了 FDA 配置、并说明了平衡 FDA 的重要性。  

    1) FDA PowerPoint (上图可在幻灯片12上找到)

    2) 阻抗匹配和平衡 FDA

    3) 3)深入输入阻抗匹配 FDA

    4) 4)深入输出阻抗匹配 FDA

    谢谢、
    Sima