This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:您是否可以共享 TAS2505TRGERQ1的 SNR,动态范围和串扰目标?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021984/tas2505-q1-could-you-pls-share-snr-dynamic-range-and-crosstalk-target-for-tas2505trgerq1

器件型号:TAS2505-Q1

您能否分享  TAS2505TRGERQ1的 SNR,动态范围和串扰目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    根据 ICN 和输出电压的数据表规格、SNR 约为~92dB
    DNR 与 SNR 类似、这是一种数字输入器件、因此它也可以归结为所使用的数据长度。
    串扰用于立体声放大器、这是单声道器件、因此您没有串扰规格。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师