This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:将采样率48kHz 更改为44.1kHz

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028967/pcm1808-q1-change-sampling-rate-48khz-to-44-1khz

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1808

大家好、

我在从模式下使用 PCM1808。 输入 SCLK = 256fs、bck = 64fs。
如果将采样率48kHz 更改为44.1kHz (也将 SCLK 12.288MHz 更改为11.2896MHz)

・从 SCKI 输入到 Fade-In 完成需要多少秒?
 A、请遵循图3。

   t (RST)+t (REL)+ 48/FS = 1024 * SCKI[1/(256*44.1k)]+ 8960 / FS[44.1k]+ 48 / FS[44.1k]
                      = 204.353msec


 B、请按照图23操作。

   32/FS + 48/FS = 32/FS[44.1k]+ 48/FS[44.1k]
              = 1.814ms


・如果更改采样率、则需要断电还是进行任何控制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    顶部的计算是正确的、因为采样频率的变化需要复位、但不需要完全关断。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carson、

    但图23中的应用情况是什么?

    它是否仅应用采样率没有变化的情况?

    喜欢错过的 LRCK 和 BCK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图23表示 LRCLK 和 SCKI 由于抖动之类的原因而无法相互同步的情况、而不是有意更改编程。

    最棒的

    Carson