This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C-Q1:针对10uH 电感器的建议

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021454/tas5414c-q1-recommendations-for-10uh-inductor

器件型号:TAS5414C-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5414C

您好!

我的客户询问有关 TAS5414C 的推荐功率电感器的信息。   他们目前使用的是 Sagami DBL8087H-100M-R、10uH 双核 SMD 8x8mm、但想知道我们推荐的各种电感器、尤其是在已经过测试且为已知良好选择的情况下。   尤其是、他们很好奇是否有任何 Sumida 电感器已经过 TAS5414C 测试。

我确实看到 EVM 将 Coilcraft SER1360H-103L 列为电路板上使用的10uH 电感器、但想检查是否有其他建议/测试的电感器(尤其是 Sumida 提供的任何电感器)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉、我认为我们没有其他各种电感器的音频性能数据。  

    我建议客户更换 EVM 板上的电感器进行检查。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    Coilcraft 电感器用于 EVM 上的电源滤波电感器。  放大器 LC 滤波器中使用的电感器是 Murata HEAW 10uH。  我相信、不推荐在新设计中采用此电感器(NRND)。  目前还有许多其他电感器可供使用。  客户需要自行评估这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、Derek、

    感谢您提供更多详细信息。   对于正确选择输出滤波电感器、我们是否有任何指导(关键规格)?   我在数据表中找不到此信息、但我可能刚刚错过了它。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本需求是电感值、即最大使用电流时的电感值。 最小电感不应低于5uH。  DCR 应小于50m Ω。  DCR 越低、为扬声器提供的功率就越大。  使用铁氧体时、应知道饱和电流与温度间的关系。  饱和电流随着温度的升高而降低。