This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M:如何导入&导出 EQ 系数参数

Guru**** 2566955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028407/tas5805m-tas5805m-how-to-import-export-eq-coefficient-parameter

器件型号:TAS5805M

尊敬的先生:

我们将把外部软件创建的 EQ 系数导入 PPC3。

例如、我附加系数参数列表。

频率、增益、Q 和 EQ 类型。

 e2e.ti.com/.../20210818_5F00_test4.xlsx

您能告诉我是否可以导入和导出 EQ 系数参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="483440" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028407/tas5805m-tas5805m-how-to-import-export-eq-coefficient-parameter ]oefficient 参数列表。

    您好、Kenta

       在 PPC3中、您可以设置每个滤波器的增益、Q、频率以及类型。 在您的 Excel 中创建第一个筛选器时、请查看下图。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢你的答复。

    您是如何创建此过滤器的? 手动?

    我想通过自动输入他们的参数(例如、插入 csv 文件)。

    因为每次都很难输入参数15频带。

    如果有导入文件的方法、请告诉我。

    此致、

    K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      恐怕现在只能手动设置。 我们无法将任何 csv 或 txt 文件上载到 PPC3中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢你的答复。

    注意到。

    我希望这个功能将在下一版本中实现。

    此致、

    K. Yamada