This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:THD+N 与信号电平之间的关系曲线

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202, PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020729/pcm4202-the-curve-of-thd-n-vs-signal-level

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件: PCM4204

您好、Sirs、

我的客户询问是否有 THD+N 与信号电平之间的关系曲线? 它们仅在 PCM4202数据表中找到 THD+N 与振幅间的关系曲线。

示例: PCM1804数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我将询问有关此器件的更详细知识的人员、并在明天返回给您。

    祝你一切顺利、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    如果您采用 PCM4204中的图表、并在每个点将振幅 dB 的绝对值添加到 THD+N dB、则会有与上图相同的图表类型。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这是否意味着 THD+N @-20dB 和-60dB 将是-111.5和~-111dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THD+N db= 20*log (Vnoise/Vsignal)。

    被测器件被提供一个标准输入、例如一个1kHz 测试信号。 该器件会增加非线性并产生1k 的谐波。 此外、噪声、EMI 等会在输出端产生额外的噪声。 在测试装置的输出端放置一个陷波滤波器、以去除1k、剩余的是 Vnoise。

    tHD +n db=20*log (Vnoise)-20*Log (Vsignal)

    tHD db= Vnoise db- Vsignal db.---- EQN 1.

    PCM 1804数据表中的图形显示 THD 与公式中的情况相同。

    PCM4204中的图形显示 THD 为电压。 换句话说、它只是显示 Vnoise、wrt Signal Input

    因此、如果我们需要从 PCM4204得出 PCM 1804的图、我们只需应用方程式1  

                THD (比率)=Vnoise db-Vsignal db   

    角值是          -104 - 0 db          -104dB

                            -116-(-140)         24dB