This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:SSM2211SZ 的替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871, TPA6211A1, LM4991, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028393/lm4871-alternative-for-ssm2211sz

器件型号:LM4871
主题中讨论的其他器件: TPA6211A1LM4991TPA2011D1

大家好、

我们的客户正在寻找 ADI SSM2211SZ 的替代产品。 通过使用 BOM 和交叉参考工具、我发现 LM4871是 TI 的替代产品。  

如果您有更好的 TI 替代产品、您能告诉我们吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimada-San、

    您是否正在寻找引脚对引脚的直接替代产品? 如果不是、可能可以选择 TPA6211A1? 这是一款在性能方面可能更好的全差分放大器。

    否则、您可以坚持使用 LM4871、考虑到 LM4871是一款传统器件、还有其他 TPA60x 器件可能与之相同。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。  

    客户现在只想知道 TI 的替代产品、因此我认为可以提出非引脚对引脚的替代方案。  

    您能否检查我的理解是否正确?

    1.如果客户想要引脚对引脚替换、我们建议 使用 LM4871MX/NOPB。

    2.如果 客户可以进行非引脚到引脚的替换、我们可以推广 TPA6211A1。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimada-San、

    正确、附加选项是 LM4991。 如果 D 类正常、则有更多的替代方案、如 TPA2011D1。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师