This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:音频输入的偏置电压是多少?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028659/pcm1820-what-is-the-bias-voltage-of-the-audio-input

部件号:PCM1820
尊敬的支持团队: 

我确认了这一点、并认为偏置电压大约为1.5 ~ 1.45V。
对于满量程输入2Vrms 而言似乎足够了。
我的系统的电源电压是3.3V。前一个模块中的放大器也是3.3V。这意味着放大器输出高达3.3V。
当3.3V 信号进入 PCM1820时、它首先超出负电压限制的规格。
我怀疑偏置不是电源的一半。 由于在系统最坏的条件下有3.3V 输入、我希望避免通过将电源的偏置减半来打破 PCM1820低电压限制。
是否有办法做到这一点? 

此致、
Yukio Oyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukio、

    我不确定 您所说的负电压限制是什么、但芯片上的所有器件都具有由无法更改的稳压器控制的电压。

    您遇到的问题到底是什么?

    此致、

    低功耗音频应用团队