This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:遵循启动过程序列、但仍无法写入 DSP 系数(放大器输出为平坦)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028011/tas5805m-follow-the-sequence-of-startup-procedures-but-it-still-fail-to-write-in-the-dsp-coefficient-amp-output-is-flat

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、TI 成员、

我们使用我们的系统器件、按照启动过程的顺序进行操作、并确保电源序列 I2S、i2c 正确唤醒 TAS5805。

但是、放大器输出结果仍然是平坦的、在 TAS5805中似乎没有 DSP 系数写入

此时、我们尝试通过更改  DIG_VOL_CTL 寄存器来调节音量、这是可行的。  

那么、检查 DSP 系数是否正确的寄存器是什么? 或者如何确保从 PPC3转储的 I2C 数据正确?

谢谢

BR

泰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Teddy

       当您说"输出结果仍然平坦"时、您是否意味着频率响应平坦、与 PPC3中的设置不符、对吧?  我们没有用于检查此情况的寄存器、如果 I2C 代码正确、最简单的测试方法是使用我们的 EVM 板。 将这些 I2C 代码发送到我们的 EVM 板、然后再次测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shadow、

    我发现当转储到头文件时、这里有一个名为"基本采样率"的设置、如下图所示

    此设置是否与 I2S LRCLK 频率相关?  

    我是否应该确保此设置需要与 I2S LRCLK 频率相同?

    谢谢

    BR

    泰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Teddy

      此 "基本采样率"由您选择的工艺流程决定。 无需将 LRCLK 设置为与之相同、因为我们有 SRC 自动检测输入采样率。  SRC 将  把您使用的 LRCLK 频率转换为我们 DSP 内部的基本采样率。