This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:默认情况下为 DEM、上拉、下拉或悬空?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021325/pcm1794a-dem-pull-up-pull-down-or-floating-by-default

器件型号:PCM1794A
Thread 中讨论的其他器件:DIR9001

对数据表进行了绘制、但没有任何内容表明 DEM 引脚默认保持的方式。

似乎需要一个正电压才能启用、但默认情况下、我想使用弱下拉电阻、只需验证这个小问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、我查看了用户指南、 但没有找到任何有关 DEM 的 PU 或 PD 的参考。  通常、我只需连接电源和 GND 引脚、然后测量所需 的引脚、以查看 我是读取 H 还是 L

    这是否适合您?

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我还不在那里、它实际上是包含在原型板中的。 通常、它将直接由 DIR9001芯片控制、但如果缺少芯片、我会使用 PD 来确保 DEM 不启用。 我可以使用1k 之类的强 PD、以防 PCM1794A 具有弱 PU。 也许它没有,但我认为最好问!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、由于原理图和数据表中都未显示、我的假设是没有。 您可以使用 PD 来 确保未启用 DEM。  

    此致、

    Arash