This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:相位反相功能

Guru**** 2531110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028001/tas5548-phase-invert-function

器件型号:TAS5548

大家好、

我们的客户在其项目中使用 TAS5548、需要在此处执行相位反转功能、我浏览 TAS5548数据表和 GUI、但未找到方法、您能在此处帮助指导我吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    TAS5548没有相位反相功能。 客户是否可以在其 SoC 端执行此操作?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    客户 SoC 不支持相位反转功能、因此他们希望在 TAS5548中执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    明白。 谢谢!

    此致、

    Sam