This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:音频输出功率

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020290/pcm2902c-audio-output-power

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件: LM48511

您好!

我们已在电路板中使用 PCM2902C 进行 USB 到音频的转换。

我们仅使用了 VOUTL 并将 VOUTR 保持为悬空状态。

 我们使用 LM48511放大器通过8欧姆扬声器获得非常低的输出。

芯片的3W 输出正在考虑两个通道,或者我们能否在单个输出通道上获得3W 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM2902C 的最大输出  为0.6*VCCI。   如果 VCCI 为3.6V Vpp=2.1V

    我不是 LM48511放大器的专家。 不过、我将尝试大致的回答、

    Po =方形(Vopp)/8*rl

    假设 RL=8欧姆

    Po = 3w

    Vopp=sqrt (3*8*8)=13.8vpp

    这意味 着 lm48511放大器的增益 为13.8/2.1=6.57

    请参阅 LM48511的图24

    器件中的增益由 RF/Rin 设定。 您可以尝试将 R5、R7降低至3k。 使 CIN+、CIN- 1uf。

    将 DAC 输出应用于 CIN+的输入端、将 CIN_的输入端保持在 GND。

    =

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的反馈。

    要计算电压以实现3W,公式并非简单的 P= V^2/R ... 您在乘法中添加了8。 可以麻烦你

    请告诉我为什么需要这8个(以红色突出显示)?

    Po =方形(Vopp)/8*rl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Po = Vrms^2/R

    Vrms=Vp/sqrt (2)

    也是 Vp=Vpp/2

    Vrm= Vpp/(2*sqrt (2))

    Vrmr^2 =Vpp/8

    Po = Vpp^2/8R