This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何使用从模式更改采样率

Guru**** 2541960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027551/tlv320aic3204-how-to-change-sampling-rate-with-slave-mode

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

如果在从模式下将采样率从16kHz 更改为48kHz、您能告诉我建议的步骤吗?
TLV320AIC3204能否通过即时更改主机 UC 提供的 MCLK、BCLK 和 WCLK 正常工作?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    当您说动态时、您是指主动采样还是输出?

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、您好!

    感谢您的回答。

    当在 Linux OS 上设置 ALSA 时、采样频率会发生变化。 在这种情况下、是否应在复位 TLV320AIC3204后更改采样频率?
    您能否告诉我使用从模式更改采样率的建议程序?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    在使用器件进行操作之前、您应始终更改采样率、我们不建议在运行时更改采样率。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、您好!

    感谢你的答复。
    我想确认、以防万一、但我的理解是否正确、即在更改采样率之前、应将复位应用于 TLV320AIC3204?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    这是确保其它片上系统都不会出现错误的最佳过程、也不会导致时钟突然变化、这就是为什么只有在时钟设置后才配置其它所有系统的原因。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、您好!

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤