This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:输入多路复用器说明

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021149/pcm1860-q1-explanation-of-the-input-mux

器件型号:PCM1860-Q1

数据表中的表1描述了产生不同通道布线的 HW 引脚设置。

首先,我们将接收差分信号。  该表似乎意味着读取通道3和通道4始终会引入+12dB 增益:通道1和通道2。  是这样吗?  或者是否有方法在0dB 增益下采样通道3/4?

其次、多路复用器的工作速度有多快?  如果我们以96kHz 的频率进行采样、多路复用器能否在每次采样的输入之间切换?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在7月25日之前作出答复。

    此致

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     正确的做法是、读取通道3和通道4始终引入+12dB

    在更改源后、Σ-Δ 转换器需要一些时间才能获得稳定值。 。  它需要大约30个样本才能获得新的稳定值。