This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:使用一天之后损坏

Guru**** 2553530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027082/lm48511-damaged-after-a-day-long-of-use

器件型号:LM48511

本会关注的对象:

我正在原型中评估 LM48511音频放大器、起初、它似乎运行良好。  从那以后、我一直运行它、它是由音频编解码器(NXP SGTL5000)生成的一整天(2K 正弦波输入)、而在下午的某个时间、它已经变成了一个软音。  在为其他几个装置(5个其他装置)供电后、它们似乎都已损坏、不再发出任何提示音。  我认为我显然遇到了设计问题、我希望得到一些帮助来解决我的问题。   我很乐意发送原理图和任何相关布局来帮助解决该问题。  我还想知道我是否遇到过热问题(没有散热器或焊盘;只有用于散热的接地层才能关断)。  我想知道我是否需要添加散热器或降低增益以减少发热。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您可能还需要在 长应力测试期间检查负载阻抗。 LM48511也可能因过流而受损、如果负载阻抗因发热或类似原因而降低、则可能会发生这种情况。

    您可以向我发送一个连接邀请、以便在内部共享您的文件、然后我们可以使用私人邮件或共享电子邮件地址进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    感谢您的快速响应。  我一直在阅读更多的论坛帖子、并看到有两个帖子出现了问题。   

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642124/lm48511-failure-of-lm48511

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796858/lm48511-lm48511-output-lagging-and-suddenly-stopped-playing-speaker

    我还看到 PV1电压很高(超过8V)。  我将稳压器电压降低至~6V、以查看我们是否获得了更高的稳定性。  似乎有些文章未能发现与热相关的问题。  目前、我的原型上没有散热器、但计划在散热器中添加一些东西。  如果您有任何其他见解、我们将不胜感激。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我忘记提到我使用的是音量可调的耳机、其阻抗约为300欧姆- 1.2KOhms。  我想您说扬声器可能会从接收到的高音量音频中获得温暖、阻抗正在降低?  由于我远高于4和8欧姆阻抗、我认为这与我的情况无关?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该补充一点、我正在阅读此论坛帖子、并且我在输出端添加了一个滤波器、因为我们未通过 EMI 测试。  这是否是放大器出现故障的原因?  我认为可以在输出端添加低通滤波器、因为论坛讨论了一个在输出端使用低通滤波器的 TI 应用手册。  我的实施可能不正确?  我想知道我的电感器大小是否不正确、或者我应该改用 RC 滤波器吗?  该论坛的链接和原理图屏幕截图如下:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935908/lm48511-should-i-use-filters-on-the-output-of-a-filter-less-class-d-amp/3488705?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM48511#3488705

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我将查看您的问题描述、并在明天结束前再次提供进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的支持

    我现在运行的是具有低通滤波器的评估板。  到目前为止、它运行了1.5小时、没有任何问题。  我将在一天的剩余时间和整个晚上继续运行、并定期监控它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我不清楚输出滤波器、您现在是否尝试填充滤波器? 您以前连接过它吗?
    请告诉我们测试是如何进行的。

    根据以前使用此器件的经验、您需要小心处理输出端的瞬态和峰值、否则可能会损坏。 滤波器的 Q 因子必须进行阻尼、以确保没有振铃影响器件输出。

    负载阻抗似乎足够高、不关心长时间运行后的阻抗降低。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我最初按原样运行评估板、它工作正常。  然后、我添加了低通滤波器并再次运行测试、测试正常。  因此、我们仍然对问题的根本原因处于损失状态。  到目前为止、唯一的理论是音频放大器输入端的音频编解码器可能产生了较大的尖峰、从而导致放大器出现故障。   

    除了在故障警报条件下、我们不打算大量使用音频。  我们仍在开发硬件和软件、并将继续对此进行监控。  如果这种情况再次发生、我将告诉您任何其他信息。  我们现在修复了少量的原型、并将查看在使用过程中是否已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    理解、感谢您的通知。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们、如果此主题仍处于打开状态、您可以回复、或者您始终可以启动新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师