This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:用于驱动压电式声学传感器的 D 类功率放大器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021120/tpa3255-d-class-power-amp-used-to-drive-piezoelectric-acoustic-transducer

器件型号:TPA3255

大家好、我目前正在研究一个开发项目、该项目试图使用 TPA3255 D 类功率放大器 IC 来驱动用于水下应用的压电式声学传感器。 我购买了 TPA3255的评估板、并在 TI 论坛上阅读了一篇文章、讨论了与驱动压电式传感器的变压器相关的 LC 滤波器的放置。 我还阅读了"slaa701a.pdf" LC 滤波器设计应用手册。 我有数据表、其中显示了该项目计划使用的压电式传感器的导入曲线和发射电压响应。 对于我的应用、我想使用  TPA3255提供的双电感器、预滤波器并联桥接负载(PBTL)模式。 我只是想知道是否有其他任何人可能知道的此类项目的有用资源。  

谢谢你

-Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    明白。 水下压电式应用通常使用非常低的频率。 请注意输入交流耦合电容器设计。

    另一个注意事项是、压电式传感器实际上是电容分量。 当有大动态输入时、请注意过流情况。

    如有任何问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    感谢您的评论。 在"输入交流耦合电容器设计"中、您是否指的是数据表中针对输入 A、B、C 和 D 引脚提到的直流阻断电容器?

    我正在尝试更好地了解如何确定 TPA3140的21dB 模拟输入电压增益。 我认为21dB 的增益等于11.22的电压增益系数。 我在数据表中读出 Vin 最大电压摆幅为7Vp-p、但数据表还提到输入可以摆幅+/-3.9V 峰值。 如果最大高功率轨为51V、则电压增益是使用 RMS 输入、峰峰值还是幅度计算得出? 也许模拟输入增益与所选的输出电压雨水无关? 也许该增益在模拟环路滤波器部分中确定?  

    对于我的设计、我认为我需要在变压器之前放置 LC 滤波器、然后将 TPA3255的电压升高到从压电式声学传感器产生所需声压级所需的适当水平。 我的应用将仅涉及具有固定振幅的频率扫描正弦波。 因此、在 TPA3255具有固定增益的情况下、我认为我需要确定正确的输入信号幅值和变压器匝数比(在 LC 滤波器之后)、以将压电传感器驱动到所需的声压级。 压电式传感器具有"发射电压响应"曲线、该曲线显示与驱动电压相关的声压级输出(作为频率的函数)。 因此、我认为我需要更好地了解 TP3255的 Vin 和 Vout 之间的关系。  

    感谢你的帮助和时间。

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    1.是的、我指的是输入引脚上的直流阻断电容器。

    电压增益为21.5dB 或11.88。 这意味着+/-3.9V Vpeak 的输入信号的幅值将达到46.3V Vpeak。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    感谢您回答我的问题并向我澄清这些问题。  

    谢谢、

    -Sean