This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:原理图检查

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027598/pcm2912a-schematic-check

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM2912

你(们)好  

您能否帮助检查下面的 PCM2912原理图以及任何需要调整的问题

谢谢

e2e.ti.com/.../PCM2912A-AUDIO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在八月十九日前作出答覆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 PCM2912的2个具有相同网络的相同电路。 为什么会这样呢?

    2.电路的单个接地层是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay

    您是否想询问是否可以使用电压将6MHz 晶体更改为6MHz OSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向 XTI 引脚提供3.3V/6MHz 时钟。 XTO 可保持断开状态。 使用一个22 Ω 电阻器与产生6MHz 频率的源极串联