This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:有关电流消耗的问题...

Guru**** 2541950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020834/tlv320aic3204-question-about-current-consumption

器件型号:TLV320AIC3204

您好、先生、

如数据表所示、在3.3V 电压下运行时、待机模式和睡眠模式下的电流消耗为180mA 和50mA。

但对于1.8V 电压、待机电流和睡眠模式电流将为100uA 且小于1.5uA。

对于3.3V 电流、这是正确的吗? 为什么3.3V 电压的电流比1.8V 大得多?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我似乎无法找到您在数据表中绘制的相同器件、您能否澄清您在数据表中找到了哪些页面?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉出错了!

    不在数据表中。

    请参阅随附的应用手册。

    e2e.ti.com/.../slaa557.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从数据表的语言来看、AVdd 的内部 LDO 似乎无法限制待机或睡眠模式下的电流消耗。 这就是为什么它或多或少地提示使用1.8V 外部电源以避免使用它来实现最大灵活性的原因。

    我对这个 LDO 问题没有特别的了解 、但是如果您需要更详细的信息、我可以尝试联系设计团队? 但是应用手册是正确的、除了提供的选项之外、很可能不会有任何修复。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复!

    如果有更多详细信息文档、这将对客户更有帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    遗憾的是、没有更多有关此差异的应用手册、上述文档中提供了所有解决方法。

    此致、

    Carson