Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, TAS5634EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028115/tas5548-fw-examples
器件型号:TAS5548主题中讨论的其他器件: TAS5634EVM
大家好、
TAS5548的 D/S 显示了数字结构、通信协议时序图、寄存器等、但并未介绍编程。
我的客户有 一个超低音扬声器应用、在外壳内有2个扬声器、并且没有将此 IC 用于所有 PWM 通道、这将简化事情。
我们是否有可用的 SDK/示例? 我 只看到一些 SPICE 模型、没有找到任何东西。 任何用于实现2路交叉的参考都很有用、例如24dB Linkwitz-Riley 或等效参考、可能具有 Biquad 滤波器功能?
谢谢、
康妮