This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:耳机噼啪声

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027179/tlv320aic3204-headphone-pop-sound

器件型号:TLV320AIC3204

您好、先生、

插入耳机、播放音乐或其他声音、开始时有噼啪声、您以前是否遇到过类似情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、

    您能否共享您正在使用的配置和您遵循的顺序?
    您使用的是 EVM 还是定制板?

    您是否在输出端组装了建议的去爆电阻器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lvan、

    1.作为附加文件,new_hp.txt 文件是插入耳机而不播放音乐,new_hp_music.txt 文件是插入带播放音乐的耳机。

    e2e.ti.com/.../new_5F00_hp.txte2e.ti.com/.../new_5F00_hp_5F00_music.txt

    下图 是我们硬件设计的原理图,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju、

    我将查看您 的设置和配置、并在明天结束前再次发表进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lvan、

    好的、希望尽快得到您的回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lvan、

    通过将日志添加到代码中、可以发现当音频打开时、以下寄存器将被写入,

    06-24 03:32:51.965 0 I:i2c_write--- 0x4 <=0x3
    06-24 03:32:51.966 0 I:i2c_write--- 0x1d <=0x1
    06-24 03:32:51.967 0 I:i2c_write-- 0x5 <=0x11
    06-24 03:32:51.967 0 I:i2c_write-- 0x6 <=0x8
    06-24 03:32:51.968 0 I:i2c_write--- 0x7 <=0x0
    06-24 03:32:51.968 0 I:i2c_write--- 0x8 <=0x0
    06-24 03:32:51.969 0 I:i2c_write-- 0xb <=0x2
    06-24 03:32:51.970 0 I:i2c_write--- 0xc <=0x8
    06-24 03:32:51.971 0 I:i2c_write-- 0xd <=0x0
    06-24 03:32:51.971 0 I:i2c_write-- 0xe <=0x80
    06-24 03:32:51.972 0 I:i2c_write--- 0x12 <=0x2
    06-24 03:32:51.973 0 I:i2c_write---0x13 <=0x8
    06-24 03:32:51.973 0 I:i2c_write--- 0x14 <=0x80
    06-24 03:32:51.974 0 I:i2c_write--- 0x1E <=0x4
    06-24 03:32:51.974 0 I:i2c_write--- 0x1b <=0x0
    06-24 03:32:51.995 0 I:i2c_write--- 0x40 <=0x0

    关闭音频:

    06-24 03:33:01.508 0 I:i2c_write-- 0x40 <== 0xc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju、

    以下几点:

    • 器 件建议在输出耦合电容器之后使用一个到 GND 的电阻器连接、目前似乎使用的是 RC 网络。 您是否曾尝试如文档中所述为大约6k 欧姆的电阻器替换 RC。
    • 在没有播放音频时、设备是否会丢失时钟? 也许您在播放时不需要所有这些命令、而是只需要最后一个控制 DAC 的命令。
    • 此外、您可能还可以尝试使用 HPx 慢速上电斜坡、而不是 DAC 静音/取消静音。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师