This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:EVM 双通道单声道-关断-保护?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020780/tas2563-evm-dual-mono---shuts-down---protection

器件型号:TAS2563

我有一个 TAS2563立体声(双单声道) EVM、该 EVM 由实验室电源5V/6.4A 连接到 VBAT。 我已经能够描述这些发言者的特点。 非常适合单个通道。 我尝试使用两个通道运行演示时遇到的问题。

PPC3中的设置已完成、音乐正在传递。 当 PC 的音量增加时、EVM 将关闭、并且 TI 的"声卡"断开连接、PPC3不会识别电路板。 重启电源并重新启动 EVM 会将系统重置为再次工作。

没有任何迹象表明触发关断的是什么、它是否处于保护模式?

空闲且准备好播放时、系统的静态电流为230~270mA

当系统关断时、静态电流降至~150mA、没有与 PC 的连接。

在插入或拔下特性评估板时、行为是相同的、只是不同的静态电流...

当我使用100m Ω 分流电阻器测量流入 EVM 的电流时、我会在关断前看到大约4A 的峰值。

问题:

(1)我是否希望 EVM 以最大功率(2x3W)驱动两个4 Ω 微型扬声器?

(2)触发的保护模式是什么? 如何调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否能够将一些工作台电源直接连接到子卡上的一些跳线引脚? 我认为主板电源输入无法处理两个通道的上升电流。

    如果您可以直接连接电源、您可以尝试以下操作:

    • 移除子卡上的 J1和 J10、这是 VBAT 电源。
    • 将5V 电源连接到左侧引脚和 J10右侧引脚上的 J1
    • 按照与之前相同的方式连接其余设置并配置器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 下面是将跳线上的 VBAT 重定向为参考的图片。

    为了使系统正常工作、我将功率放大器的电源 VBAT 和主板(和特征评估板)的 VBAT 分开。

    我发现、在我使用的应用中使用微型扬声 器时、放大器侧会看到7.5A 峰值、VBAT 为5.0VDC。 如果我们为系统的其余部分添加5V 电压、则会使实验室电源过载、从而重置 TI EVM 板。

    我测量了该系统的电源电压和电流、并惊讶地看到峰值电流(瞬时功率)。 平均功耗非常合理。 请参阅下面的图片。  

    问题:

    1) 1)这种类型的用例是否符合预期行为? 它确实有助于定义电源要求!

    2) 2)如果我们需要减小、如何控制传感器端子的峰值电压(以及峰值电源电流)?

    播放音乐的微型扬声器的电压和电流测量("另一个扬声器咬尘")。

    系统为2x3W。 平均功耗显示5W 峰值、非常合理。 峰值瞬时功率达到35W