Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
我有一个 TAS2563立体声(双单声道) EVM、该 EVM 由实验室电源5V/6.4A 连接到 VBAT。 我已经能够描述这些发言者的特点。 非常适合单个通道。 我尝试使用两个通道运行演示时遇到的问题。
PPC3中的设置已完成、音乐正在传递。 当 PC 的音量增加时、EVM 将关闭、并且 TI 的"声卡"断开连接、PPC3不会识别电路板。 重启电源并重新启动 EVM 会将系统重置为再次工作。
没有任何迹象表明触发关断的是什么、它是否处于保护模式?
空闲且准备好播放时、系统的静态电流为230~270mA
当系统关断时、静态电流降至~150mA、没有与 PC 的连接。
在插入或拔下特性评估板时、行为是相同的、只是不同的静态电流...
当我使用100m Ω 分流电阻器测量流入 EVM 的电流时、我会在关断前看到大约4A 的峰值。
问题:
(1)我是否希望 EVM 以最大功率(2x3W)驱动两个4 Ω 微型扬声器?
(2)触发的保护模式是什么? 如何调试?