This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2017D2:如何将放大器增益更改为30dB

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020691/tpa2017d2-how-to-change-amp-gain-to-30db

器件型号:TPA2017D2
主题中讨论的其他器件:TPA2016D2

您好 TI。

客户想要澄清一个问题。

他们将 TPA2017与 AIC3101搭配使用。

根据下面的数据表、固定增益为6dB、最大增益为30dB。  

问题包括:

  • 当 AGC1、2设置为0、0时、这是否意味着增益为6dB?
  • 是否有办法将放大器增益调整为最大30dB?

他们如何使用放大器?

如果默认固定增益限制为6dB、请回答以设置不同的增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    6dB 是固定的"正常"增益。 这是放大器大部分时间都会得到的增益。 最大增益是 AGC 攻击时它将达到的限值、这是数据表中图2的陡峭斜坡、

    如果您有 I2C 控制、不妨看看 TPA2016D2、因为它允许您使用寄存器设置更多设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。