This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421Q1EVM:电路板不能正常工作

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6421Q1EVM, TAS6421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027297/tas6421q1evm-the-board-doesn-t-work

器件型号:TAS6421Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS6421-Q1

您好!

我购买了评估套件 TAS6421Q1EVM 来测试 I2S 音频放大器。

我执行与文档相同的操作(www.ti.com/.../slou415.pdf 第3.5.1部分):

  • 14.4V 电源
  • USB 连接到 PC
  • 全部打开
  • 连接 à 4 Ω 负载

PC 将卡检测为声卡、但当我播放声音时、电路板上没有任何内容。

我安装应用程序 PurePath 控制台并尝试使用专用应用程序、但该应用程序显示该板处于脱机状态(如图所示)。

在电路板上(如图所示)、LED 警告灯亮起。

我不知道电路板为什么不工作。 我是否需要做其他事情? 或者电路板损坏了吗?

我需要仔细检查音频放大器是否适合我们将其集成到新的 PCB 设计中。

此致、

--

J é r é my Cheynet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    电路板可能正在工作。  您需要连接 PPC3 GUI。  有时计算机会遇到困难。  打开 EVM 后、您可以关闭 PPC3并再次将其打开。  有时、这会使 GUI 识别放大器在那里。

    识别后、您需要清除任何警告或故障、然后才能将信道置于播放模式。  这将允许从 USB 播放音频。  

    确保阅读用户指南。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我尝试多次启动软件 PPC (在连接板之前、之后等...)。 该软件从未连接到电路板、电路板始终打开"WARN" LED、应用程序始终显示"TAS6421 - Offline (TAS6421 -离线)"。

    我阅读了用户手册(SLOU415: https://www.ti.com/lit/ug/slou415/slou415.pdf),在编写的第7页的右角有一个连接框,但我在屏幕截图和应用程序中看不到它们。

    我还在左下角搜索按钮"Connect"(连接)(如第11页所述)、但我的应用程序上没有"Connect"(连接)或"Disconnect (断开连接)"按钮。

    我在第17页(图17)中看到左下角有一个断开按钮。 但在另一屏幕截图中、此按钮不存在、在我的应用程序中、该按钮不会显示。

    该软件有多个版本(我的版本3.2.1 build 306用于纯路径控制台、3.0.2用于应用 TAS6421)? 我的驱动程序是否有问题(即使在 TI USB 音频 UAC2.0中很好地检测到 USB 声卡)?

    Version of purepath console

    sound card

    此致、
    --  
    J é r é my Cheynet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    我理解这种沮丧。 此时不要担心"警告" LED。  这在上电期间是正常的、需要通过 GUI 清除。  但是、由于您无法连接到电路板、我们还无法执行此步骤。

    电路板上有一个开关 S4、被称为"XMOS 使能"。  请确保它处于向上位置以启用 XMOS、因为它是 USB 和我们的 TAS6421-Q1之间通信的器件。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    开关 S4打开(我尝试向下位置、PC 上的声卡消失)。

    一位同事安装了该软件并尝试使用评估套件。 他也有同样的问题。

    因此、我们决定更改放大器的基准、而不使用该基准、因为评估芯片太复杂。

    此致、
    --  
    J é r é my

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    IC 并不复杂。  我相信电路板上有一个坏的 XMOS 器件。  我们可以向您发送一个新的评估板来替换这个评估板。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我接受更换电路板并尝试新的评估 板 (我希望是 XMOS 导致了问题)。
    您希望如何更改评估套件? 您是通过私人邮件还是通过邮件联系我?

    此致、
    --  
    J é r é my cheynet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已脱机。

    此致、

    Gregg Scott