This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1频率下的增益曲线

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TPA3136D2, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018361/tpa2011d1-gain-curve-with-frequency-of-tpa2011d1

器件型号:TPA2011D1
主题中讨论的其他器件: TPA3136D2TAS5805M

您好!

  您能否像下图一样、向我们分享频率增益曲线?

  我们主要需要以5~10 (V/V)为单位的增益。 一条或两条曲线就足够了。

  我们需要 TPA2011D1、TAS5805M 和 TPA3136D2的曲线。

  希望得到您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    我可以为 TPA2011D1提供帮助、但请为其他每个器件布置另一个线程、它们属于不同的团队。

    关于该图、我将获取5V/V 和10V/V、让我知道是否需要不同的电平。 我应该在本周末或下周初之前获得这些数据、以便随时向您更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    附件是 I DID 在~5V/V 和~10V/V 下测试的捕捉

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。