This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:急剧滚降时的延迟时间

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020104/pcm1753-delay-time-with-sharp-rolloff

器件型号:PCM1753

您好!

您能告诉我急剧滚降的延迟时间吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    请您详细说明一下延迟时间和急剧滚降的含义。  

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    较旧的数据表中提到了缓慢滚降的延迟时间、如下所示、但未提到急剧滚降的延迟时间。
    那么、您能告诉我急滚下降的延迟时间吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 让我来深入了解一下这些信息、看看我是否能找到您请求的信息。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    感谢你的答复。

    我期待很快收到您提供的详细信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我与一位熟悉该器件的同事进行了核对、根据他 之前的测量结果、两种滤波器模式具有相同的延迟。 因此您仍然可以使用该信息。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    感谢您提供信息。

    较旧的数据表中提到了延迟时间为18 / fs、但有一个案例表明实际测量结果中的延迟时间大约为20 / fs。 延迟时间的正确值是什么? 那么、您可以再次检查一下吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、    应该考虑18 /FS 的官方值。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    感谢你的答复。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤