Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM9211
主题中讨论的其他器件: PCM9211
您好!
我希望有人能帮助我、为我节省一些时间。
我在一个设计中使用 PCM5121 (实际上是其中的5个)、我只需要知道哪些寄存器需要设置以及它们的值、以便将芯片用作简单的 D/A 转换器。
我将向输入引脚 BCLK、LRCLK 和 DIN 提供采样率设置为192kHz 的基本 I2S 信号、该信号在1kHz 时为-10dBFS 正弦波
XSMT 引脚上拉至 VDD、因此不应启用软静音
我连接了 IIC 接口、可以读取/写入内部寄存器...
但是_
我没有从引脚6或7获得任何音频输出
我们不向 SCLK 提供信号、因此...
我已经将寄存器0x0d 设置为0x10来告诉它 BCLK 是 PLL 的基准(寄存器0x04告诉我 PLL 已锁定)
我已将寄存器0x0E 设置为0x40、以告诉它 BCLK 是 D/A 转换器的基准
您能告诉我是否有明显的事情我错过了从该器件获取音频
感谢你能抽出时间
此致
菲利普·J