This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:直流故障描述

Guru**** 2814815 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021079/tas5825m-dc-fault-description

器件型号:TAS5825M

音频团队、

您能描述什么会导致 TAS5825M 上的直流故障?   (寄存器0x70 = 0x04) 客户遇到这种情况、并想详细了解哪些原因可能导致此故障情况、从而导致器件进入保护模式?

这是在他们自己的设计上发生的、而不是在 EVM 上发生的。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    直流保护 将检查输出电压是否在一段时间内(例如超过250ms)超过特定电平,以确定直流故障。  

     因此,直流故障检测的行为描述如下:PVDD*(PWM_P–PWM_N)>DC 错误阈值,持续时间超过 DC 检测时间。  因此、如果占空比 N 或 P 导致其在该时间内超出阈值、则会生成直流故障。

    此致。

    Luis