This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:PVDD >15V 的奇怪行为

Guru**** 2526540 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027221/tas5755m-strange-behaviour-with-pvdd-15v

器件型号:TAS5755M
主题中讨论的其他器件:PCM5121

场景:PCB、具有2个 TAS5755和1个 PCM5121、提供 I2S 24位48kHz 的 MCLK (512xfs)、BCLK、LRCLK 和 SDATA。

当 PVDD 电压介于15V 和24V 之间时、TAS5755M 会出现问题。 我设计了一个具有两个 TAS5755M 放大器的 PCB。 一个(标记为 AmpLR)用于2.0 BD 模式的立体声扬声器。 另一个 TAS (标记为 AmpSUB)用于 PBTL BD 配置中的低音炮。 当 PVDD 由12V 电源供电时、一切工作正常。 切换到24V 电源时、AmpLR TAS 无法正常启动、而 AmpSUB 没有问题。  

查看 I2C 寄存器、可以看出 I2C 地址在启动期间未正确锁存或 TAS 复位。 AmpSub 正在获取 AmpLR 配置。 将配置延迟几秒钟、无法解决问题、然后两个芯片的寄存器均已正确配置、但 AmpLR TAS 没有声音。 我真的不明白:除了 PBTL 配置外、两个芯片的设计几乎是相同的。  

我迄今确定的是:

使用可变电源、启动电压小于15V、然后在配置后增加电压、一切都按预期工作。

2.仅提供 AVDD 和 VDD、无 PVDD (PVDD 断开连接)、配置 TAS5755M、然后仅应用 PVDD、一切都按预期工作。  

我意识到数据表特别提到了电源定序、但在研究了 EVM 的原理图之后、它似乎并不那么重要、因为 EVM 没有根据数据表提供适当的定序。 PCB 使用相同的 PVDD 输入、将微处理器和 TAS5755M 的电压降至5V 和3V。 因此、PVDD 可能会在 AVDD 和 VDD 达到3.3V 之前提供。

有人能不能告诉我为什么会出现这种奇怪的行为。

我也注意到的另一个问题是、如果没有提供 MCLK、TAS5755将无法实现 PLL 锁定、尽管数据表提到它应该在没有 MCLK 的情况下工作。 PCB 上的 PCM5121无需 MCLK 即可锁定、但需要手动时钟配置。 I2S 由 XMOS 分线板供电。

在此配置中:

bool TAS5755::initialize()
{        
    bool result = true;    
    result &= writeRegister(0x1b, 0x00);  //Set oscillator trim to factory calibrated
    ThisThread::sleep_for(50ms);    
    result &= writeRegister(0x05, 0x48);  //Enter all channel shutdown
    ThisThread::sleep_for(10ms);        
    result &= writeRegister(0x10, 0x07);  //Set Max PWM duty cycle for >18v power supply
    result &= writeRegister(0x02, 0x00);  //Clear errors    
    result &= writeRegister(0x03, 0x80);  //Soft unmute
    result &= writeRegister(0x0e, 0x92);  //Slow volume slew rate    
    result &= writeRegister(0x11, 0xb8);  //Set timings for BD 2.0 mode    
    result &= writeRegister(0x12, 0x60); 
    result &= writeRegister(0x13, 0xa0); 
    result &= writeRegister(0x14, 0x48);         
    uint8_t bufTimings[4] = { 0x00, 0x89, 0x77, 0x72 }; //Set multiplexer for BD 2.0 mode 
    result &= writeRegister(0x20, bufTimings, 4);    
    if (pbtl) 
    {                                
        //p24 9.3.3 PBTL www.ti.com/.../tas5755m.pdf
        uint8_t bufMux[4] = { 0x01, 0x10, 0x32, 0x45 };         
        result &= writeRegister(0x25, bufMux, 4); //PWM MUX                
        result &= writeRegister(0x19, 0x35);  //Shutdowns
        //e2e.ti.com/.../tas5755m-asking-for-the-tas5755-pbtl-and-the-drc-setting
        uint8_t bufCh4Src[4] = { 0x00, 0x00, 0x42, 0x03 }; 
        result &= writeRegister(0x21, bufCh4Src, 4); //CH4 Source Select        
        uint8_t bufCh4InputMixer[8] = { 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00 }; 
        result &= writeRegister(0x61, bufCh4InputMixer, 8); //CH4 Input Mixer        
        uint8_t bufCh2OutputMixer[12] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00 }; 
        result &= writeRegister(0x52, bufCh2OutputMixer, 12); //CH2 Output Mixer  

        //Biquad 0x5a and 0x5b registers (BQ4a on GUI) can used for DSP
    }
    ThisThread::sleep_for(250ms);   
    result &= writeRegister(0x05, 0x08);  //Exit all channel shutdown       

    return result;
}

...
TAS5755 amplr(&audioI2C, AMPLR_ADDR); //Start in BTL mode, addr: 0x34
TAS5755 ampsub(&audioI2C, AMPSUB_ADDR, true); //Start in PBTL mode: addr: 0x36

main.cpp
{

  AmpLrPowerDown = 0;
  AmpSubPowerDown = 0;    
  ThisThread::sleep_for(10ms);  
  AmpLrPowerDown = 1;
  AmpSubPowerDown = 1;    
  ThisThread::sleep_for(10ms);  
  AmpReset = 1;
  ThisThread::sleep_for(250ms);    
  amplr.initialize();
  amplr.setVolume(-6.0f);
  ThisThread::sleep_for(100ms);  
  ampsub.initialize();
  ampsub.setVolume(-6.0f);
}

我不确定输出电感器是否可能存在与 TAS 芯片太近的 EMI 干扰? 所附为原理图。  

  e2e.ti.com/.../ArtemisAmp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riann、您好!

    我需要更多时间来查看您的原理图并提供更详细的响应。 我将很快提供意见

    此致、Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riann、您好!

    您能否通过 AVDD/PDN/RESET/和 pvdd 信号的捕获提供的启动波形。

    此外、您能否显示启动的 PDN/RESET/i2c 波形。

    另外、对于 PLL 锁定、MCLK 仍需要具有一个时钟、但如果采样率为44.1k/48K、则可以对 BCLK 和 MCLK (64xF)使用相同的时钟

    此致、

    Luis