This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:需要过采样率定义

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020721/pcm4204-oversampling-ratio-definition-needed

器件型号:PCM4204

我正在尝试了解如何定义该 ADC 的过采样率。 假设表1中列出的 OSR 速率为128fs、192fs、256fs、384fs、512fs 和768fs、我是否正确? 如果为 true,为什么数据表第16页的“采样模式”一段中的每个采样模式(单速率、双速率和四速率)只列出一个 OSR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表1显示了每种模式的各种采样率、但在表2中、显示了不同模式下的系统时钟速率而不是不同的采样率、您具有的圆圈更多、因此对应于表4和表5、因为它们将 OSR 转换为输出。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用