This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 AM5728进行音频连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TLV320AIC3262, TLV320AIC34, TLV320AIC3104, TLV320AIC3110, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018909/audio-interfacing-with-am5728

主题中讨论的其他器件:AM5728TLV320AIC3262TLV320AIC3104TLV320AIC3110TLV320AIC3100

以下音频接口将与 AM5728连接

1)耳机扬声器+麦克风(通过3.5mm 音频插孔)

2)手机 扬声器+麦克风(如同固定听筒中的单声道)

3) 3)免提扬声器+麦克风(麦克风可以是模拟麦克风或数字麦克风)

是否有人可以为相同的音频编解码器 IC 提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用程序似乎需要:

    1、3麦克风

    2.一个耳机输出

    3. 1立体声扬声器输出

    4.1单声道扬声器输出。

    随附以下 TLV320AIC3262数据表。 这可以支持3个麦克风输入。 此外、它还具有立体声 D 类放大器、耳机放大器和外部放大器

    可驱动外部 单声道音频 放大器芯片的线路输出。 请注意、存在立体声 ADC、这意味着有2 条信号处理路径

    https://www.ti.com/lit/gpn/TLV320AIC3262

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的回复。

    是的、我的应用需要

    1.3麦克风:1个耳机麦克风,其余2个可以是模拟或数字麦克风

    2.一个耳机输出(支持 L&R)

    3. 1立体声扬声器输出

    4.1单声道扬声器输出。

    但我想通过一组音频接口控制所有这些器件:BCLK、WCLK、DIN、DOUT

    是否有可能获得这种类型的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 IC 具有一个音频接口 BCLK、WCLK、Din、DOUT。

    您可以执行以下操作。

    1.有2个音频通道, 可从中获取麦克风音频。 这可以被数字化并发送到任何输出。

    2 通道数字音频输入可通过 BCLK、WCLK 和 Din 获取并发送到耳机和扬声器

    您是否想描述您想要实现的确切功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我将我的答复如下:

    当我看到 IC 的引脚排列时、我看到3组音频接口:

    1) BCLK1、WCLK1、DIN1、DOUT1

    2) BCLK2、WCLK2、DIN2、DOUT2

    3) BCLK3、WCLK3、DIN3、DOUT3

    我只能从 处理器获得用于音频的 BCLK1、WCLK1、DIN1、DOUT1备用。

    因此、我无法获取 BCLK2、WCLK2、DIN2、DOUT2和 BCLK3、WCLK3、DIN3、DOUT3的引脚。

    是否可以单独控制以下参数:单个1组(BCLK1、WCLK1、DIN1、DOUT1)?

    1.3麦克风:1个耳机麦克风,其余2个可以是模拟或数字麦克风

    2.一个耳机输出(支持 L&R)

    3. 1立体声扬声器输出

    4.1单声道扬声器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否希望数字接口能够同时获取3个麦克风的数字数据。93个输入通道)

    此外,您是否希望同时将不同的信号驱动到耳机、立体声放大器和单声道放大器中(5 个输出通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我希望在 BCLK、WCLK、DIN、DOUT 的每一行上同时工作。

    我认为不能使用 TLV320AIC3262、因为我还必须使用 BCLK2、WCLK2、DIN2、DOUT2和 BCLK3、WCLK3、DIN3、DOUT3

    TLV320AIC34是否可用于相同的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TDM 模式可通过一条总线同时发送多个音频通道。

    我附上一个可能的方案,其中包括:

    TLV320AIC3104 (用于1个立体声耳机和2个麦克风输入)

    TLV320AIC3110、可处理扬声器的1个麦克风和1个立体声输出。

    用于 D 类单声道输出的 TLV320AIC3100。

    借助此系统、1条总线可以同时从3个 MIC 接收声音、并将 不同的音频流发送到1个立体声耳机、1个立体声扬声器和1个单声道扬声器