This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681和 PLL170X 之间的连接

Guru**** 2550830 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026719/pcm1681-connection-between-pcm1681-and-pll170x

器件型号:PCM1681

你(们)好
我是使用 DAC 设计音频系统的初学者。 我的客户端需要使用 PCM1681的原型。 他没有给我更多的信息、但我知道它将在卡上执行、用于各种测试。

在阅读数据表时、我意识到我需要一个外部主时钟。 我的问题是、我是否可以在没有 PLL 的情况下使用 pcm1681?

如果我需要 PLL、如何将其与 PCM1681连接?
PLL 能否为 BCK 和 LRCK 生成同步信号、或者微控制器是否必须生成同步信号?

我添加了我为 pcm1681建立的连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    主时钟可以来自专用 IC、如 PLL170X 系列、晶体或音频源 IC。 重要的是、音频源和 PCM1681由相同的源驱动、以便同步音频时钟。

    LRCK 和 BCK 必须与系统时钟 SCK 同步。 理想情况下、建议 LRCK 和 BCK 取自 SCK。

    我认为这应该涵盖您的问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    现在我更好地理解了、我可以使用 I2S 连接生成 SCK、BCK 和 LRCK 吗?

    我使用的微控制器具有 I2S 接口。

    最棒的问候!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以生成  LRCK 和 BCK 和 SCK ( LRCK 和 BCK 与系统时钟同步)、则可以使用 I2S 发送 数据和 CLKS。

    此致、

    Arash