This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1796:PCM1796的参考设计

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620, PCM1796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025980/pcm1796-reference-design-for-pcm1796

器件型号:PCM1796
主题中讨论的其他器件:INA1620

您好!

我的客户希望使用 PCM1796 + INA1620。

您是否有适合这种情况的参考设计?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    让我看看我是否能找到任何信息并告诉您。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、很遗憾 我找不到任何参考设计。

    他可以查看   每个 IC 的用户指南,了解 从何处开始。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    从数据表中、我可以看到下面的电流运算缓冲器。 我能否将下面的电流缓冲器用作电流缓冲器、然后连接 INA1620的差分输入?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 认为这样做应该是可以的。

    此致、

    Arash