This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:原理图审阅

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019215/tlv320aic3120-schematic-review

器件型号:TLV320AIC3120

专家您好!

我们的客户最终选择了该器件。

因此、我需要原理图审阅和布局指南。

   在审核后、您能否就每个问题提供您的意见?

查看原理图。

关于单独的模拟和数字接地。

当我检查数据表上的布局指南时、建议将模拟和数字接地分开、如图像。

但是、当我查看 TLV320AIC3120EVM-U 的用户指南时、没有单独的。

* EVM 布局

我该怎么做?

我不进行分离时是否没有问题?

如果客户希望分离接地、 则 PIN18 (DVSS)为数字接地。

如何根据以下布局从该引脚连接到数字接地?

如果我们必须根据图10-1分离接地、则我们的客户必须 通过数字接地路由 HPOUT、MIC、另一个信号。

  是否有一些布局指南?

BR、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    没有任何响应吗?

    我们没有足够的时间。

    请帮帮我们。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关原理图的一些注释:

    在 SCL 和 SDA 线路上需要上拉电阻器。 2k7可以是值。

    将 C242、C243返回到模拟接地。

    3、将4u7电容器接地为 MIC1LP、MIC1LM、模拟 GND。

    布局:  

    1.it 是分离模拟接地和数字接地的理想选择。

    2. HP OUT 是一条低阻抗走线。 通过数字接地进行路由不应成为问题。

    3.尝试将低电平线路输入信号保持在模拟 GND 周围的区域。

    我正在为可能的布局添加一张图纸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    谢谢一百万。

    我有另一个问题。

    您建议的数字接地和模拟接地之间的间隔距离是多少?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    物理距离并不重要。 平面之间可能只有1mm 就足够了