This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:QFN 封装锁存错误=0x0400D188、DAC MOD 错误问题。

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020172/tas2563-qfn-package-latched-error-0x0400d188-dac-mod-error-questions

器件型号:TAS2563

大家好、

我的客户正在使用2563的 QFN 封装。 我们正在调试一个声音问题、我们将错误标志寄存器0x24-0x27读取为0x0400D188。

 什么可能导致 DAC MOD 错误标志出现?

我们发现0x04005188错误标志并不会真正影响声音性能、因此我们主要关注的是0x26=D1值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的参与。 我正在做一些额外的研究、一旦找到答案、我就会立即通知您。

    谢谢、

    Elizabeth Weichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    看起来在寄存器0x24中、标志位2表示 TDM 时钟错误。 这意味着存在一些内部时钟误差、也会导致 DAC MOD 出现时钟误差。 发生 TDM 时钟误差的方法有三种:1) SBCLK 与 FSYNC 比无效2) FSYNC 频率无效或3) SBCLK 或 FSYNC 时钟停止。 上表显示了所选采样率的 SBCLK 与 FSYNC 的正确比率。 请告诉我这是否有助于您确定 TDM 时钟误差的原因。 最好检查 SAMP_RATE[1:0]位以确保正确选择采样率。

    谢谢、

    Elizabeth Weichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的回答。

    如果我错了、但您说 DAC MOD 时钟误差严格来说是 TDM 时钟误差的导数、请更正我的问题? 您是否可以考虑提出此错误标志?

    锁存错误寄存 器读取0x04005188、这意味着正常运行的单元上也存在 TDM 时钟错误。 我们确信、采样率和比率是正确的。 我们将检查 SBCK 和 FSYNC HALT 可能性。  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果您尝试在音频停止时停止时钟、可能会出现另一个潜在问题。 如果输入数据和时钟被停止、那么器件将进入软件关断状态。 再次启用时钟后、器件可返回工作模式。

     我要添加的另一个注意事项是、确保您使用 PPC3的 QFN 版本来生成报文/报头文件。 此处的 WCSP 版本不兼容。

    谢谢、

    Elizabeth Weichel